This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:TPS25970A 设计审查

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331714/tps2597-tps25970a-design-review

器件型号:TPS2597

大家好、

请帮助查看原理图。

谢谢。

e2e.ti.com/.../2100.EFUSE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    原理图大体上看起来不错、但我注意到的事情很少。

    • ILIM 电阻器(11K_F2):我根据 ILIM 计算值、将其设定为1.1K 电阻器。
    • 它没有瞬态保护。 我们建议使用一些去耦电容器(非常靠近布局中的输入引脚)和 TVS 二极管来实现输入侧瞬态保护、并在输出侧使用肖特基二极管。 热插拔和输出短路等事件会导致瞬变、这很容易超过器件的绝对最大值。  

    请在此处回答任何后续问题。 如果这回答了您的查询、请单击"已解决"。  

    此致、
    阿鲁什