请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB546-DCI 嗨、团队,
我有一个问题要问:
从 GPU 到电路板上多路复用器的 DP 信号线是85Ω、但从多路复用器到 Type-C 的 RX 和 TX 需要布局指南中的90Ω。
我们实际上必须走多远?
BR,
波长
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
我有一个问题要问:
从 GPU 到电路板上多路复用器的 DP 信号线是85Ω、但从多路复用器到 Type-C 的 RX 和 TX 需要布局指南中的90Ω。
我们实际上必须走多远?
BR,
波长