This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:DP 信号线的轨迹长度

Guru**** 1181680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332234/tusb546-dci-track-length-of-dp-signal-line

器件型号:TUSB546-DCI

嗨、团队,

我有一个问题要问:

从 GPU 到电路板上多路复用器的 DP 信号线是85Ω、但从多路复用器到 Type-C 的 RX 和 TX 需要布局指南中的90Ω。

我们实际上必须走多远?

BR,

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波长

    在 DisplayPort 输入侧、差分输入电阻最小值为80 Ω、最大值为120 Ω。 可以使用85欧姆的差分阻抗。

    在输出端、差分输出 阻抗为75到120欧姆。 因此可以使用90欧姆的差分阻抗。

    谢谢

    大卫