This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDH+BQ25723

Guru**** 2503715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330093/tps65987ddk-tps65987ddh-bq25723

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他器件:BQ25723、TPS65987、TPS65987D

您好、  工程师:

   

我已使用 TPS65987DDH + BQ25723构建了一个快速充电电路、现在、在使用 PD 适配器协商15V 输入时可以正常充电;在20V 输入时无法充电。

所用电池的充电电压为8.4V、PD 适配器支持最大65W 的输出、ADCIN1 DIV=0.91

使用过程中发现以下问题:

1、使用15V 输入充电时、仅当首先插入 PD 适配器以允许 TPS65987DDH 加载固件映像、然后连接电池时、才可进行充电。 如何修改配置、以便可以先连接电池、然后连接 PD 适配器以进行正常充电?

2 μ s 在、2~3 1开始充电后、电池将在约 μ s 分钟内停止充电(BQ25723的看门狗已关闭)。 此时、我再次快速拔下 PD 适配器以继续充电、直到电池充满。 如何解决此问题?问题的原因是什么?

3、同时在使用 PD 协商中也发现20V 输入 BQ25723对电池充电不能正常、但15V 输入可以正常、根据问题1的说明充电、充电设置为8.4V/3.5A。 无论充电电流设置为3.5A 或5A、此时都不能为20V 输入充电、以测试 BQ25723的 VDDA = 6.069V、VSYS = 6.69V 是否正常。

以下文件是我使用的 TPS65987DDH 固件和电路图:

PD 灌电流15V:

7652.pd-change.pjt

PD 灌电流20V (BQ25723未充电):

1376.1pd-change.pjt

电路图:

0728.PDtest.pdf

如果专家帮助我解决上述问题,我将不胜感激!

谢谢

 陶庄信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意说明您正在插入和拔出什么插件? 您的 BQ25723和 TPS65987芯片是否在不同的电路板上? 如果是、连接和断开了哪些网络? 当您提到 PD 适配器时、您指的是什么(USB-C 电缆插头或其他)? 当您指的是连接和断开电池时、您实际是在连接和断开电池端子吗?

    我知道您的问题可能是什么、但需要确定上述澄清。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 工程师:

       感谢您的回复、以下是对我的问题的其他说明:
       1、问题2的插头是 PD 适配器、即 USB-C 电缆插头。
       2、BQ25723和 TPS65987芯片。
       3、" PD 适配器"是指 USB-C 电缆插头(连接至支持65W 最大输出的充电器)。
       4、是、从电路板上完全断开电池。
       我希望上述附加说明有助于您确认我的问题。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够确认加载了您的配置? 如果您将您的缺省器件配置切换为"无限等待"、而您的无电电池配置切换为"BP_NoResponse"、那么只有当您的配置被加载时、您才会看到功率被灌入或拉取、只有当您的电池将 VIN_3V3提供给 TPS65987时才会发生这种情况。

    如果您进行了这些 ADCIN1/SPI_POCI 更改、而且没有看到正在加载配置、那么当您的电池连接到电路板但未插入 USB-C 电缆时、我会检查 VIN_3V3上的电压。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

       我尝试通过修改 ADCIN1将电池电量耗尽配置更改为 BP_NoResponse、然后观察到:插入 USB C 插头后、3V3_LDO 有输出、但固件未加载、然后插入电池后、TPS65987D 可以加载固件并开始充电。
    然后、我进行了测试、发现如果我先访问电池、然后连接 USB C 插头、BQ25723便无法运行、固件无法加载、电池也无法充电。 与开头提到的问题相同。
    同时、我还对 TPS65987进行了 VIN_3V3测试、电压为正常3.3V
    此致

    谢谢。

    陶庄信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能够捕获 I2C 流量吗? 这将帮助我确定未加载配置的原因。

    此致、

    C·吉莱特