This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5917:TLC5917能否控制各个亮度?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332141/tlc5917-can-tlc5917-control-individual-brightness

器件型号:TLC5917

您好

我很确信收到了 TLC5917、但我似乎没有很好地阅读数据表。
它无法正确控制 EAS 通道上的电解强度?
我可以调节强度、并且可以决定打开或关闭哪些输出、但不能在每个输出上具有抖动强度。

是否有人可以确认这一点?

谢谢!

谢谢 Luís Pereira。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢!

    如您所想、TLC5917只能控制每个通道的灌电流开/关。  可通过外部电阻器全局设置输出电流、但无法在每个输出上设置不同的电流。

    BR、Jared