This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池插拔时发生故障

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319238/bq77915-fault-occur-when-battery-is-plug-out

器件型号:BQ77915

e2e.ti.com/.../BQ7791501PWRCT-Fault-Occur-when-battery-plug-out.docx

随函附上单词文件和问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您如何断开电池并重新安装它们?

    可能是在重新安装电池时、瞬态导致电芯触发 OV 故障、且电芯的实际电压高于恢复阈值。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell Verboncoeur:

    我使用香蕉插头进行连接、以进行测试。 我想我发现了这个问题、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxwell Verboncoeur:

    我有同样的问题。 您能告诉我您是如何解决您的问题的吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksey:

    我不是完全确定 Po 如何解决他们的系统的行为,但也许他们可以评论他们的解决方案。

    对于特定情况、我建议创建一个新的 E2E 主题并提供有关测试设置和条件的详细信息。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksey:

    在本例中、我使用电源为电路充电。