This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:带4个高功率 LED 的 LM3462

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331523/lm3463-lm3462-with-4-high-power-led

器件型号:LM3463

您好!

我想知道使用 LM3462和 FET 级能否驱动4个独立的高功率 LED (3.3V/3A)。

我想使用12V 电源驱动 LED。

评估板上有150V/29A FET、但该板每通道只能提供200mA、

是否可以修改评估板进行测试?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    我想知道使用 LM3462和 FET 级能否驱动4个独立的高功率 LED (3.3V/3A)。

    我想使用12V 电源驱动 LED。

    [/报价]

    如果您可以确保输入电压不降至12V 以下、则 LM3463可以在此应用条件下工作。

    [quote userid="551799" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331523/lm3463-lm3462-with-4-high-power-led 是否可以修改评估板进行测试?

    可以。 可以这样做。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven、

    我将计算出使用电缆时不会低于14V 的功率损耗。

    是否有电子表格来计算配置电路板的值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有评估板的 apspice 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    抱歉、没有用于 LM3463的电子表格或 PSpice 模型。

    此致、

    周老师