This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:音频扬声器放大器 tas2563的降压稳压器直通

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332092/tps65219-buck-regulator-as-pass-through-for-audio-speaker-amp-tas2563

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我们正在开发一种电池供电的音频设备、除了配备其他模块2个扬声器放大器 TAS2563外、该器件是通过单节电池获取输入的升压放大器。 我们正探索 PMIC 来更好地满足我们的需求。 TPS65219可能是一个很好的解决方案、因为我们将能够为每个模块使用4个 LDO 和1个降压转换器、不包括 spk 放大器。 但是、对于扬声器放大器、我们不确定走哪条路。 选项包括。

1-将其直接连接到 VBAT、而不是通过 PMIC 路由。 可能会将 PMIC GPIO 用于电源定序、但我们也可以将 MCU 用于此目的。

2.分别连接到其中一个或两个降压稳压器。 因此将导致 VBAT>BUCK (PMIC)>BOOST (AMP)。 这是一个好主意吗?

3.如果可能,请使用 BUCK 输出提供电源,但使用 BUCK 作为直通或负载开关。  

4.或者是否有更好的选择,我们可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azmat、

    对于 TPS65219、降压拓扑没有通过选项。

    您可以将此降压转换器用作扬声器放大器的电源、具体取决于您预期的电流负载。 我认为 BUCK1具有3.5A 输出、BUCK2和 BUCK3都具有2A 输出。

    我不熟悉 TAS2563、因此我不知道这款器件是否有特别的输入注意事项。

    此致、

    詹姆斯