This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:检测到 Cool OVP 时的环境温度

Guru**** 2425240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331627/bq25172-about-ambient-temperature-when-cool-ovp-detected

器件型号:BQ25172

负责人

我们需要了解环境温度变化的规格。
当 BQ25172检测到 COOL 状态时、充电 IC 会在1.45V ~ 1.55V 电池电压下运行 OVP。
如果 BQ25172保持检测冷却状态 OVP 和环境温度升高,
请告诉我如何操作该 IC 的充电和 STAT 引脚。


例如、
[1]
TS 电压: 780mV
电池电压:1.20V
⇒BQ25172为电池充电。

[2]按照[1]的状态
TS 电压: 780mV
电池电压:由1.20V 变为1.50V
⇒BQ25172将 OVP 检测为 COOL 状态。
因此、充电 IC 停止充电并闪烁到 STAT 引脚/LED。

[3]按照[2]的状态
TS 电压:从780mV 变为500mV
电池电压:保持1.50V
⇒请告诉我上述情况下充电 IC 的工作技术规格,特别是 STAT 引脚和充电操作。

根据我们的评估结果、
充电操作:继续停止
STAT 引脚/LED:保持闪烁

根据 BQ25172规格、我们确认正确的操作是否正确?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据 BQ25172规格、我们确认正确的操作是否正确?

    [/报价]

    这是 BQ25172的正确行为。  设置 COOL OVP 后、它不会通过降低温度/TS 电压来清除。