This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电电流非常低

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331215/bq25792-charging-current-is-very-less

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798、、 BQ25790

您好、TI!
我将使用 BQ27292、在 REGN (引脚5)和 ILIM_HIZ (引脚17)之间保持寄存器值50K、在  ILIM_HIZ (引脚17)和 GND 之间保持100K。

充电电流非常小、即、VMAIN+在5V 时为0.8A。 (4500mA 的电池配置2并联电池)。

请查看随附的原理图以供参考。 (由于封装相同、我们将使用 BQ25792而不是 BQ25798)


此致、
A·阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    从 REG0x1B 到0x27的 STATUS 和 FAULT 寄存器是什么?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [ 309.726048] BQ25790_CHRG_STAT_0:0x00、0
    [ 309.730462] BQ25790_CHRG_STAT_1:0x00、0
    [ 309.734872] BQ25790_CHRG_STAT_2:0x01、1
    [ 309.739767] BQ25790_CHRG_STAT_4:0x00、0
    [ 309.744152] BQ25790_FAULT_STAT_0:0x00、0
    [ 309.748640] BQ25790_FAULT_STAT_1:0x00、0
    [ 309.753132] BQ25790_CHRG_FLAG_0:0x00、0
    [ 309.757524] BQ25790_CHRG_FLAG_1:0x00、0
    [ 309.7697] BQ25790_CHRG_FLAG_2:0x00、0
    [ 309.766287] BQ25790_CHRG_STAT_3:0x00、0
    [ 309.770668] BQ25790_FAULT_FLAG_0:0x00、0
    [ 309.775139] BQ25790_FAULT_FLAG_1:0x00、0
    0

    放电时


    此致
    A·阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    这些寄存器值对充电无效。  您是否能够在充电电流减小时进行读取?  您是否遵循了数据表中的 PCB 布局说明?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff

    在2S 配置下充电是否比在2P 配置下充电更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    不一定。 充电时间~=电池容量 AHr/充电电流 a x 1.2以考虑逐渐降低。  较高的充电电流意味着需要较高的输入功率。

    此致、

    杰夫