This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:3.3V REG 引脚输出的效率

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332026/bq2962-the-efficiency-of-3-3v-reg-pin-output

器件型号:BQ2962

大家好、

您能帮助分享3.3V REG 引脚输出的效率吗?

该方法是否适用于4S 电池组。 效率应该是(3.3V/4.2V * 4)= 19.6%或(Vref)=%? 如果是、Vref 值是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    REG 输出将由 VDD 驱动、因此在您计算得出的情况下、效率约为20%。

    此致、

    马克斯·韦博肯