This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:进入运输模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332103/bq25798-entering-ship-mode

器件型号:BQ25798

BQ Studio 的 BQ25798的 SHIPMODE 似乎不起作用。

我可以在 Reg11 = 7D、Reset = 7F、Idel = 79和 Shutdown = 7B 时看到运输模式。

但执行7B 对 Ship FET 的栅极驱动、对于

栅极驱动到运输 FET 不受 SHIPMODE 命令的影响

得到了 ACK、但栅极驱动仍在进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    主机必须首先写入 REG0x14[7]=1、告知充电器存在 shipFET。  此外、在仅电池模式下、SDRV 电荷泵以50%的占空比运行、因此任何低于1G Ω 的电阻负载(例如10M Ω 示波器探头)都会导致脉冲波形。

    此致、

    杰夫