This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:DBV 封装上的 A 和非 A 版本差异

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331640/tlv709-a-and-non-a-version-difference-on-dbv-package

器件型号:TLV709

专家、您好!

我是否可以知道 DBV 封装的 A 和非 A 版本差异? 我知道 PK 封装的差异在于 IN 或 GND 引脚。 但我不确定 DBV、您能提供帮助吗?

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:  

    感谢您的提问! 所有 DBV (SOT-23) TLV709的 DBV (SOT-23)封装没有非 A 版本。 这没有任何与 PK 封装类似的关联含义。 因此、所有 DBV (SOT-23)封装都是相同的、只是额定电压通过以下方式表示:  

    TLV709AxxDBVR (SOT-23)、xx =额定电压、01 =可调节版本、33 = 3.3V 版本、50 = 5.0V   

    此信息通常位于数据表的末尾、以及 TLV709第8.1.2节的器件命名规则。  

    谢谢。  

    麦基拉