This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:我可以在有源钳位正向转换器中使用它吗?

Guru**** 2335750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331663/ucc24624-can-i-use-this-in-active-clamp-forward-converter

器件型号:UCC24624

我应该将同步整流器驱动器用于有源钳位正向转换器设计、我目前正在使用该驱动器。

我能否将该 IC (UCC246264)用于有源钳位正激式拓扑的同步整流过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经就此与我的一位同事进行了沟通。 下面是他的回应:  

    "我不确定,因为它没有在硬件上得到验证,但我认为-624可以在 ACFwd…中使用。  我在 DS 中看不到任何会阻止它的东西。

    我最大的关注是、当占空比接近零时会发生什么情况。  触发任一通道后、都有最短导通时间。 因此,如果 ACFwd 可以接近0占空比,这可能是显示挡块,但 SR 不能并保持太长时间。 应具有反跨导以防止这种情况。  不确定当钳位开启时会发生什么情况、但它的 SR 已被 ANX-X 电路抑制。 "

    此致

    马尼坎塔