我已经成功完成了我其中一个4S 电池的 ChemID 和学习循环、并计划为我们的 ROV 再制造7个用于7个其他电池箱的电池管理板。 但是、我们的电池(所有相同型号)都处于不同的健康状态。 其中四个是全新的、尚未使用过、而其他四个在使用至少几个月后处于不同的健康状态。 我使用我们的一节旧电池完成了学习循环、BQ 芯片报告的 SOH 为82%。 我的问题是、当我导出黄金映像并将其刷写到另一个 BMB 上时、必须执行哪些步骤来确保监测计重新调整其剩余/满电量以及每个电池的其他统计信息? 提前感谢您!