This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:在不同 SOH's 下针对相同型号电池进行的 BQ40Z50黄金映像学习调整

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331483/bq40z50-bq40z50-golden-image-learning-adjustments-for-same-model-batteries-at-different-soh-s

器件型号:BQ40Z50

我已经成功完成了我其中一个4S 电池的 ChemID 和学习循环、并计划为我们的 ROV 再制造7个用于7个其他电池箱的电池管理板。 但是、我们的电池(所有相同型号)都处于不同的健康状态。 其中四个是全新的、尚未使用过、而其他四个在使用至少几个月后处于不同的健康状态。 我使用我们的一节旧电池完成了学习循环、BQ 芯片报告的 SOH 为82%。 我的问题是、当我导出黄金映像并将其刷写到另一个 BMB 上时、必须执行哪些步骤来确保监测计重新调整其剩余/满电量以及每个电池的其他统计信息? 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Parker、

    完全充电容量和剩余容量是由电量监测计计算得出的值。 理想情况下、应在全新电池上完成学习周期、并 将黄金映像刷写到将使用全新电池的监测计上。 旧电池上已完成的学习周期很可能适用于4节旧电池、但我不建议在4节新电池上使用该黄金映像。 应使用全新的电池再次完成学习周期。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    擦除当前学习周期参数以启动新的学习周期参数的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Parker、

    重新启动的最简单方法是刷写一个全新的 srec 文件并从头开始。 www.ti.com/.../BQ40Z50-DEVICE-FW

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理、谢谢!

    此外、我正在计划对电路板的下一次迭代进行一些更改、并想将 SMBus 电路连接到电池接地、而不是电池包接地、以便与我电路板上的微控制器兼容。 这是否会导致任何问题? 我还想对充电和放电 FET 分别使用2个 FET、而不是1个 FET -我需要添加任何额外的电路还是只需将它们并联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议 SMBus 线路以电池组接地为基准。 这将确保稳定的通信。 要了解有关并联 FET 的更多信息、请阅读此文档。 www.ti.com/.../slpa020.pdf

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BAT+/Vin 以 PACK-为基准的情况下为微控制器供电是否会出现问题? 我不希望在 PACK+关闭时将微控制器关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不会导致问题。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您到目前为止提供的帮助! 回到并联 FET、我之前在此处所示的配置中使用单个 FET:

    如果我想复制 Q2和 Q3、我是否还应该用相同的值复制 R7和 R2 (对于 Q2复制)以及 R10和 R3 (对于 Q3复制)? 此外、我是否还需要复制 Q4及其相关电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    如果复制 Q2和 Q3、则需要复制 R7、R2、R10和 R3。 您无需重复 Q4。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Nick! 感谢您花时间回答我的问题! 期待此新版本的电路板!