This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331676/tps92692-q1-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1

 我正在 Cadence Allegro 中使用 PSPICE 17.4。 仿真中发生错误。  

i 使用 TPS92692-Q1的 TPS92692-Q1升压和降压升压 PSpice 瞬态模型(修订版 A)    数据表、产品信息与支持| TI.com

此误差的原因和解决方案是什么? 



---------------- INFO (ORPROBE-3209 ):模拟配置文件: SCHEMATIC1-TPS92962_Q1_VDIA------- Simple_Circuit 
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-TPS92962_Q1_DRL" Simple_Circuit [ d:\pspice\2024\LDM\inrush_current\BMW_g65_HL_JP\b121_HL_LDM_DRL\tps92692_Q1_s
读数和检查电路
错误(ORPSIM-16505):缺少值
电路有错误...运行中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我运行仿真、没有得到该误差。  如果您更改了原理图、则错误与您所做的事情有关、您需要弄清这一点。  您添加的某个组件很可能没有值。

    谢谢 Tuan