This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:移动边沿跨越"事件更新窗口"(EUW)边界问题

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331577/ucd3138128-moving-edges-cross-the-event-update-window-euw-boundaries-question

器件型号:UCD3138128
关于事件更新窗口(EUW),默认情况下,EUW 位于每个切换周期的乞讨位置,并持续一段时间。
如果是 UCD3138128和 UCD3138128A 版本、有多少 ns?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kao、您好!

    您参考了什么显示这些信息的文档? 第55页的 UCD31xx TRM 显示事件更新窗口(EUV)的标称值为72ns。

    此致、

    乔纳森·王