This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:Bq77915:何时连接了10K NTC、IC 不工作

Guru**** 2579415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328347/bq77915-bq77915-when-ever-10k-ntc-is-connected-ic-is-not-working

器件型号:BQ77915

您好!  

我是 janardhan、我正在将 BQ77915电池保护 IC 用于我们的无人机电池 BMS 设计。 最初在基准测试中、IC 按预期工作、之后、我将 BMS 电路与电池组集成、这已经工作了两次。 然后、我再次使用功率表将负载连接到电池来观察负载电流、然后 IC 停止工作。 当我检查 VDD 到地之间的电压时、如果10K NTC 连接到电路、则观察到 VDD 上的电压为4.182V、如果移除10K NTC、则会出现电池电压。 我正在使用2个三芯串联配置的 BQ77915。 此问题仅与连接到电池接地的2个 IC 有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janardhan:

    您能否分享您的原理图以供我审阅?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好!

    请查找下面用于原理图的附加链接、附加的电路适用于3S 配置、此板可使用 SMD 跳线与其他板堆叠。 我使用了2个板(6节配置 参考)。 今天、我用新的问题代替了问题 IC、现在电路板运行正常。 但我无法找到 IC 失败的原因。

    BQ77915 3S 板

    此致、

    亚纳尔德汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janardhan:

    出于安全原因、我们无法打开 Google 驱动器链接。 您应该能够使用底部的"插入"选项将原理图作为 PDF 直接附加到 E2E 消息中。

    我建议检查每个器件的连接。 IC 堆叠时可能会引入负电压、

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    请找到随附的原理图 PDF。

    此致、

    Janardhan。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ77915_2D00_3S_2D00_board_5F00_2024_2D00_02_2D00_16.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Janardhan:

    您是否有一个原理图 、其中两个 IC 是堆叠的、以及这两个 IC 是如何连接的? 我假设其中一些元件未组装、具体取决于是上部器件还是下部器件、但如果我能够了解电路板的实际组装方式会有所帮助。

    此致、

    马克斯·韦博肯