This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电电流不正确、PGOOD LED 不工作

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330855/bq24075-charging-current-not-correct-and-pgood-led-not-working

器件型号:BQ24075

您好!

我最近为 BQ24075RGTR 芯片制作了一个分线板。

为了进行试用、我连接了试验电路板上的所有外部组件。  

VBUS 是一个直流电源、它也会显示输出电流。

当我连接电池时、CHG 变为低电平、因此 LED 亮起。

PGOOD 未亮起。

充电电流大约为100mA、但在从100mA 到60mA 的范围内、它会随机但缓慢地漂移(分钟)。

连接 VBUS 时输出电压为5.5V、断开时输出电压为4.2V。

我的测量结果中的值:

  • VBUS = 6V
  • VBAT = 5.5V (不要将其与电池电压相混淆、它是原理图上 BQ24075的输出)
  • 电池电压:
    • 在引脚上= 4.2V
    • = 3.9V、电池端子处
  • ISET 电阻器上的电流正好是充电电流的1/400
  • V_CHG = 0V
  • V_PGOOD =约3V (因此我认为是高阻抗)
  • V_SYSOFF = 0V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 电流可能很低、因为 BQ24075器件在 BAT 引脚上的测量值为4.2V。 当 BAT 引脚电压处于 Vbat (reg)阈值时、器件处于 CV 充电锥阶段、如数据表第29页的图9-8所示。 我建议您尝试为进一步放电的电池充电、以查看基于 ISET 引脚设置的充电电流是否符合预期。

    Unknown 说:
    连接 VBUS 时、输出电压为5.5V、断开时、输出电压为4.2V。

    这是预料之中的。 在输入连接 OUT 的情况下、将引脚电压调节至5.5V。 一旦输入电源断开、OUT 引脚就会被调节至低于电池电压。  

    关于 PGOOD 信号、请帮助提供一个波形、在连接直流电源且电池已经连接到充电器时显示在电压和 PGOOD 电压中。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    以下是仍连接电池时的波形:

    绿色表示 VIN、蓝色表示 PGOOD

    未连接 VIN 时、PGOOD 大约为4V、但在连接 VIN 时、PGOOD 跳至大约5.5V (由于上拉电阻器)。

    数据表显示:

    VBAT + VIN (DT)< VIN < VOVP      -------- >     低电平

    从技术上讲、这应该是成立的、因为 VBAT 为4.1V、VIN (DT)为典型值。 80mV、VOVP 是典型值。 6.6V。

    4.1V + 0.08V <~6V < 6.6V  

    当 BAT 引脚电压为 Vbat (reg)阈值时,设备处于 CV 锥度充电阶段

    这意味着 Vbat 应输出电池电压并且电流应随时间减小。 根据我的观察,它保持相对相同,有时会上升(不应该是 CV 锥主动的情况,对吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meris:  

    感谢您的答复。

    您提到您使用的是用于外部连接的试验电路板。 您可以帮助复查 PGOOD LED 与引脚的连接是否牢固? 一般而言、我们过去没有关于 PGOOD 引脚功能问题的报告、充电电流流入电池并且 CHG 变为低电平表示您连接了有效的输入电源。  

    根据我的观察,它保持相对不变,有时会上升(不应该是 CV Taper 激活的情况,对吗?)

    您在此状态下观察到电池充电的时间是多少? 我建议首先确认您可以在较低电池电压下观察设置的快速充电电流。 确认后、我们可以转移谈话、检查终止是否按预期工作。  

    此致、

    加勒特