This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要低电流非隔离式负输入电压电源

Guru**** 2996220 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329794/low-current-non-isolated-negative-input-voltage-supply-need

主题中讨论的其他器件:LM5158

我尝试了功率级设计器和在线 WebBench、但两种 方法都没有提供负电压输入的解决方案。

我们正在寻找 架构建议(完整 电路、而不仅仅是器件型号)来解决 以下简单要求:

  • 温度:-40至+85C
  • 输出类型:不需要隔离
  • 输出电压:出于讨论、我们假设+20V。   可能对18V 和30V 之间的任何地方开路
  • 输出电流:0.20A (显然可以得到更大的电流)
  • 输入电压: 请见下方

 

对于输入电压、我们有两个可用的电源轨。  我们可以为该电源使用其中一个(我想可以同时使用两个)。  我们不需要在两个电源轨之间切换… 这里仅概述了我们的电路板上提供的器件。

 

输入选择1:  -40和-32V 之间的范围

输入选项2:  -60和-50V 的范围

我们实际上没有偏好使用哪种输入电压。  

空间很大、因此  成本更优化。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 故意让 问题没有答案,关于零件,希望得到一些 我没有想到的想法。   

    但由于没有回复、我能否就以下方法获得一些反馈?

    由于 WebBench 不允许出现负数、因此我输入了+32至+40作为输入电压、输入了+60V 作为输出电压。  

    建议使用 LM5158。  我相信我可以将接地端连接到正输入端、将-36输入端连接到 "接地"引脚、然后它会 产生升压至+24V 的输出。   这种方法是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很抱歉、您直到现在都没有收到任何反馈。

    没有任何器件能够以负输入工作。
    相反、我会将请求倒置、并询问我们是否可以提供具有正输入和负输出的任何反相拓扑(因此只需交换输入侧的负极和 GND 极)
    如果我理解正确的话,这也是你在后续评论中指出的方法。

    为此、您可以按照 webench 的建议在反向反激式拓扑中使用 LM5158。
    LM515x 系列中有多个具有负输出轨的参考设计。
    反相 PSR 反激式的基本结构如下所示:
    https://www.ti.com/tool/PMP30951

    此致、
    尼克拉斯