Other Parts Discussed in Thread: LM5158
我尝试了功率级设计器和在线 WebBench、但两种 方法都没有提供负电压输入的解决方案。
我们正在寻找 架构建议(完整 电路、而不仅仅是器件型号)来解决 以下简单要求:
- 温度:-40至+85C
- 输出类型:不需要隔离
- 输出电压:出于讨论、我们假设+20V。 可能对18V 和30V 之间的任何地方开路
- 输出电流:0.20A (显然可以得到更大的电流)
- 输入电压: 请见下方
对于输入电压、我们有两个可用的电源轨。 我们可以为该电源使用其中一个(我想可以同时使用两个)。 我们不需要在两个电源轨之间切换… 这里仅概述了我们的电路板上提供的器件。
输入选择1: -40和-32V 之间的范围
输入选项2: -60和-50V 的范围
我们实际上没有偏好使用哪种输入电压。
空间很大、因此 成本更优化。
谢谢!