This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:具有单通道的 LDO ||相同的规格

Guru**** 2445780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A89, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330961/tps7a89-ldo-with-single-channels-same-specs

器件型号:TPS7A89
主题中讨论的其他器件: TPS7A92

团队、  

您能否建议具有单通道且规格与 TPS7A89相同的 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我们最接近的是用于单通道低噪声2A LDO 的 TPS7A92。

      TPS7A92 TPS7A89
    输出电流(最大值)(A) 2 2
    输入电压(最大值)(V) 6.5 6.5
    输入电压(最小值)(V) 1.4 1.4
    输出电压(最大值)(V) 5.2 5.2
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.8
    固定输出选项(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    48 35
    噪声(uVrms) 4.7 3.8
    精度(%) 1 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    260 260
    IQ (典型值)
    (mA)
    2.1 2.1
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    57 33
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 6 mm2:2.5 x 2.5 (SON|10) 16 mm2:4 x 4 (QFN|20)

    此致、

    安德烈斯