主题中讨论的其他器件: UCC27517A、 UCC28180、UCC25660
我们将栅极驱动器 IC UCC27517A-Q1 与(PFC + LLC)控制器搭配使用、PFC 控制器输出为390V- 2.99A。
我们正面临着一些问题,在栅极驱动器 IC 下 MOSFET (Rol)失败一段时间后 ,外部 MOSFET 短路(32A-650V ),当我们运行电路满负载.
其为电动汽车充电器、输出直流为65V - 15A、输入交流170V 至270V。 请向我们建议解决方案。
e2e.ti.com/.../1000w_5F00_1-pfc.pdfe2e.ti.com/.../WSJM65R099DX-Preliminary.pdf






<---- 带0欧姆 VDD
<------ 带1 Ω VDD