This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:电流限制/热关断?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331306/tlv758p-current-limit-thermal-shutdown

器件型号:TLV758P

大家好、电源管理人员、  

您能否确认该输出是您在 TLV758P 过载时预期的输出。 我正在尝试为拉取0.5A 的1.4V 负载供电。 我怀疑是这样的,但找到 ID 检查之前切换部件. 我看到此行为在施加负载大约500ms 后开始。   

 

谢谢。

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wes、  

    此器件可能进入热关断状态。 您的输入电压是多少? 器件采用哪种封装?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    输入电压为5V、采用 SOT-23封装。 由于应用程序的原因、它位于一个小小的电路板上、因此我不会感到非常惊讶。 周围没有太多铜使热量离开稳压器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、  

    谢谢! 500mA 下的5V 输入电压和1.4V 输出电压的功耗约为1.8W。 由于您使用的是小型电路板、听起来如何提供散热解决方案很有挑战性。 有没有办法降低输入电压?

    Br、

    埃林