This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB 的只有一侧能够以10Gbps 的速度正常工作

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1064, HD3SS3220, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321318/hd3ss3220-only-one-side-of-usb-is-able-to-work-properly-at-10gbps-speed

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB1064TUSB1002、TUSB1002A

您好!

我们使用了 TUSB1002RGER 和 HD3SS3220IRNHR。 当速度为5Gbps 时、USB 的两端都正常工作。 当速率为10Gbps 时、USB 只有一侧正常工作。

电路原理图已附。 您可以帮助检查是否存在电路问题吗?

e2e.ti.com/.../2783.schematic-diagram.pdf

我们还尝试了 TUSB1002RGER 和 VL160、两个 USB 端在5Gbps 和10Gbps 的速度下都运行良好;该项目用于通过 USB 将收集到的信息传输到计算机、应用是 UFP;

具有类似问题的帖子: HD3SS3220:HD3SS3220:只有 USB-C 的一侧正常工作、设计审查/调试-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

->文章讨论是 DFP,我不确定它是否适用于 UFP,例如:

1. TUSB1002RGER 和 HD3SS3220IRNHR 之间是否需要耦合电容? 或直接直流耦合?

2. HD3SS3220IRNHR 的 RX1和 RX2是否需要耦合电容器?

3.是否需要确保 VDD5引脚电压在 VCC33引脚上升之前保持稳定2ms? VCC33我们使用慢速上升而不是延迟上升。 慢速上升是否可行?

HD3SS3220IRNHR 的 VBUS_DET 引脚采用5V 电压连接、我是否需要控制 VBUS 的时序? 它现在失控了。

5.我们没有使用3.3V 电压、而是使用3.0V 电压。 这有影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    Unknown 说:
    1. TUSB1002RGER 和 HD3SS3220IRNHR 之间是否需要耦合电容? 或直接直流耦合?

    有几种方法可以处理1002A 和3220的交流耦合。 您可以在1002A 和3220之间对 TX 和 RX 线路进行交流耦合、这样就可以了。 或者、您可以在3220和 USB 连接器之间对 TX 和 RX 线进行交流耦合。 我为第一个实现方案绘制了一个示例图。

    在原理图中、我无法判断电容器的值是多少、但我看到、TX 线在3220的两侧进行了交流耦合。

    您能否分享这些电容器的容值? 您需要将 TX 线路上的总电容保持在75nF 以上、因此这些电容器可能会违反该规格。

    Unknown 说:
    2. HD3SS3220IRNHR 的 RX1和 RX2是否需要耦合电容器?

    RX 线路不需要电容器。 如果您包含电容器、则使用330nF 作为其值。

    Unknown 说:
    3. 我是否需要确保 VDD5引脚电压在 VCC33引脚上升之前保持稳定2ms? VCC33我们使用慢速上升而不是延迟上升。 缓慢上升是否可行?

    是的、您需要确保 VDD5在 VCC33之前的2ms 内保持稳定、因为 ENN_CC 已接地。 数据表中的信号图如下所示:

    只要您遵循 数据表中的时序、就应该可以实现缓慢上升(VCC33在 VDD5达到3.3V 后的0.4V 2ms 内达到3.3V)

    Unknown 说:
    4. HD3SS3220IRNHR 的 VBUS_DET 引脚与5V 电压相连、是否需要控制 VBUS 的时序? 它现在已失控。

     由于作为 UFP 运行、因此无需控制 VBUS。 如果是 DFP、则需要控制 VBUS 时序。

    Unknown 说:
    5. 我们不使用3.3V 电压、而是使用3.0V。 这是否会产生影响?

    3220上的3.3V 电源可以接受3V 电压、因此这应该不是问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    HD3SS3220IRNHR TX 线两侧的电容值为220nf、如下图所示。

    原理图中的电容224显示22*10^4=220000pf=220nf
    原理图中的电容104显示:10^4 =100000pf=100nF

    根据您的回复、我们将优化启动电压3V 和5V 的时序、然后进行测试。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    如果您在测试后发现同样的问题、敬请告知。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我已经尝试优化5V 和3V 的启动时序、现在延迟为3.6ms、但问题尚未解决。还有其他需要注意的地方吗?

    今天我还发现了一些问题,不同的 PC 主板有不同的测试结果,我确定我插入了一个 USB(10Gbps)端口。

    主板品牌 主板类型 USB 方向 测试结果
    华硕   PRIME Z700-P 1 能识别 usb3.1 (10Gbps)、能输出4K60帧的视频数据
    华硕   PRIME Z700-P 0 能够识别 usb3.1 (10Gbps)、输出几帧视频数据后、
    输出停止并出现热复位提示
    英特尔 NUC11PABi5 1 仅识别 USB2.0
    英特尔 NUC11PABi5 0 仅识别 USB2.0

    上述测试存在兼容性问题、此问题的一般原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    Type-C 电缆的方向 通过 CC1/CC2线进行通信。 如果 电压轨时序正确、但  在一个方向上仍然无法检测到连接的主机、 则我怀疑 CC 协商存在问题。 您能否在连接主机后在 CC1和 CC2上显示信号?

    接下来的问题是、您是否尝试通过 USB-C 连接传输视频数据? 如果是这种情况、您可能需要一个交替模式转接驱动器/多路复用器、例如 TUSB1064。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    下面是我在测试后制作的表:连接主机后、CC1/CC2/dir 对应 HD3SS3220的引脚电压。

    主板品牌 主板类型 CC1 CC2 方向 测试结果
    华硕   PRIME Z700-P 0.4V 0V 3V 能识别 usb3.1 (10Gbps)、能输出4K60帧的视频数据
    华硕   PRIME Z700-P 0V 0.4V 0V 能够识别 usb3.1 (10Gbps)、输出几帧视频数据后、
    输出停止并出现热复位提示
    英特尔 NUC11PABi5 0.4V 0V 3V 仅识别 USB2.0
    英特尔 NUC11PABi5 0V 0.4V 0V 仅识别 USB2.0

    如何查看 USB-C 协商成功? 观察 CC1和 CC2的电压似乎没有问题。 以 Prime Z700-P 主板为例、 它可以识别 usb3.1 (10Gbps)、但当 dir 为低电平时、它不能正常工作、并且无法持续输出 USB 信号。

    下面是一个简要的产品方框图。 与 TUSB1002RGER 相比、TUSB1064在信号性能方面是否更合适? 我认为它有更多的 DP 端口、而我的产品不需要 DP 端口。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    与 TUSB1002RGER 相比、使用 TUSB1064在信号性能方面是否更好? 我认为它有更多的 DP 端口,而我的产品不需要 DP 端口。

    您是如何通过 Type-C 连接器传输视频的? 这通常是使用 DisplayPort 交替模式完成的。

    从您提供的表中可以看出、方向似乎协商正确(DIR 在一个方向中变为高电平、在另一个方向中变为低电平)。 我遇到的问题是您正在通过 HD3SS3220传输视频、该 MUX 不用于通过 Type-C 接口传输视频。 这可能是英特尔主板根本无法通过视频的原因。

    您需要 一个 PD 控制器来通过 CC1/2线路协商 DP 交替模式。 3220内集成的 CC 控制器无法协商交替模式。 此外、3220不具备处理 DP 交替模式所需的引脚分配多路复用的功能。 您需要像 TUSB1064这样的 DP 交替模式多路复用器、以便正确多路复用数据和 SBU 通道。  

    我从您的图中看到您的视频接收器使用了 HDMI。 是否 尝试通过 Type-C 接口传递 HDMI 信号? 此外、如何处理翻转方向的 SBU/AUX 多路复用?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

      ->如何通过 Type-C 连接器传输视频? 这通常是使用 DisplayPort 交替模式完成的。

    视频和音频数据将进入 FPGA 芯片、FPGA 芯片内的 USB IP 内核、音频和视频信号通过 USB IP 内核 LED Rx、TX 差分引脚和 USB Type-C 接口进行交互。

    视频使用 UVC 协议按照 USB 协议传输视频。

    音频使用 UAC 协议来根据 USB 协议传输音频。

    UVC 和 UAC 是 USB 规范下的两种协议、即协议器件类规范。

      ->从您提供的表中,方向似乎是正确的协商( DIR 在一个方向为高,在另一个方向为低)。 我遇到的问题是您正在通过 HD3SS3220传输视频、该 MUX 不用于通过 Type-C 接口传输视频。 这可能是英特尔主板根本无法通过视频的原因。

    我们使用英特尔的 FPGA 开发板来验证产品的可行性。 下面附上了开发板和测试执行器表的电路原理图。 英特尔的 FPGA 开发板还使用 HD3SS3220+TUSB1002RGER。 如果 PC 的主板是 Intel NUC11PABi5、开发板的两侧都可以输出4K60帧的视频数据。 唯一的缺点是,如果电脑的主板是华硕 PRIME Z700-P ,有一个问题,只有一个侧将工作. 我们还测试了很多计算机主板,为了降低数据的复杂性,execl 表只列出了两个,到目前为止只发现华硕 Prime Z700-P USB 只是问题的一方面。 也不排除华硕 Prime Z700-P PC 主板出现故障。

    除了 USB 的正面和背面是否可以工作外、另一个问题是兼容性。 不同的 PC 主板或使用不同的 USB 电缆会有不同的结果。 公司自制的主板无法识别英特尔 NUC11PABi5上的 usb3.1 (10Gbps)、而英特尔开发主板可以通过 USB 端口识别和输出4K60帧的视频。 我用于电路板的方案与开发板的方案类似。 我们没有在 PCB 上进行 USB 信号完整性测试。 我怀疑这里出了问题。 PCB 设计可能不好。 TI 是否提供相关的 USB (10Gbps)信号完整性检测服务?

    PS:问题主要发生在 USB 以10Gbps 速率运行、5Gbps 速率运行时。

    e2e.ti.com/.../TI-test.xlsx

    e2e.ti.com/.../3554.intel-fpga-development-board-schematic-diagram.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    感谢您的澄清。 我们通常会看到 DP 交替模式用于 Type-C 连接器上的视频、而不是 UVC、因此我假设这 就是您的预期。

    在10G 速率下、PCB 布线中的插入损耗将高于5G 速率。 对于10G 信号、布线可能过长。 我有几个问题要估算 PCB 中的迹线损耗、

    1.您使用什么材料进行 PCB 布线?

    2.超高速信号的布线长度是多少?

    如果信号在5G 传输但不在10G、则原理图可能不会显示出布局问题。 您是否能够共享此设计的布局? 您可以通过在 E2E 上向我发送朋友请求来指示给我发送布局文件。 如果您不希望 在公共论坛上共享您的文件、这可能会有所帮助

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

     ->  1.您使用什么材料进行 PCB 布线?

    PCB 布线的材料不是全部都是铜吗?  还有其他材料吗?   

     ->   2.超高速信号的布线长度是多少?

    在附件的执行器表中,我计算了英特尔开发主板和自制主板的每根电缆的长度。 x 列和 y 列显示总长度值。

    通过分析执行表中的数据、我发现英特尔的开发主板在线路等距设计方面优于公司主板。 这是问题的原因吗?

    e2e.ti.com/.../4747.TI-test.xlsx

    我暂时没有获得该公司发送布局设计文件的权限。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    PCB 布线材料是否全是铜?  还有其他材料吗?   [/报价]

    PCB 可能使用不同的迹线材料、这些材料会影响迹线中的损耗。 标准材料通常为 FR4、但也有诸如 Megtron 的低损耗选件。 您的电路板走线长度相对较小(约3英寸)、因此我认为 TUSB1002不会造成电路板插入损耗、从而无法提供补偿。 您是否尝试过1002上的不同 EQ 值以了解信号是否以10G 速率通过?

    [报价 userid="593330" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321318/hd3ss3220-only-one-side-of-usb-is-able-to-work-properly-at-10gbps-speed/5054701 #5054701"]我发现英特尔的开发主板在线路等距设计方面优于公司主板。 这是问题的原因吗?

    在10G 速率下、可能就是这种情况。 如果可能、我建议将布线长度匹配在10mil 以内。

    由于您无法共享布局文件、我有一些建议来尽量减少高速布线中的信号反射。

    1.确保布线上使用的电容器尺寸为0201。 这将使它们在尺寸上与迹线相似。

    2.尽量减少高速布线中的过孔数量。 我们通常建议在10G 布线上最多保持两个过孔。

    3.在高速布线下方以及尽可能在差分对之间保留一个实心接地层。  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:  

      ->  PCB 可能使用不同的迹线材料,这些材料会影响迹线中的损耗。 标准材料通常为 FR4、但也有诸如 Megtron 的低损耗选件。  

    由于流行的科学,我们学到了一些知识。 我们使用的材料是 FR4、我们将尝试在下一版本的 PCB 中使用 Megtron。

      ->  您的电路板走线长度相对较小(约3英寸)、因此我认为 TUSB1002不会造成电路板插入损耗、从而帮助进行补偿。 您是否尝试过1002上的不同 EQ 值以了解信号是否以10G 速率通过?

    我未在1002中尝试不同的 EQ 值、是否需要尝试所有16个 EQ 值? 这是有点太多了,我需要一些时间来完成它。

      ->  在10G 可能是这种情况。 如果可能、我建议将布线长度匹配在10mil 以内。

    我们将控制 下一版本 PCB 的10mil 内长度。

      ->   1. 确保布线上使用的电容器尺寸为0201。 这将使它们在尺寸上与迹线相似。

    电流电容器大小为0402、对于下一版本的 PCB、我们将其修改为0201。

      ->  2.尽量减少高速布线中的过孔数量。 我们通常建议在10G 布线上最多保持两个过孔。

    PCB 板中的 USB 链路只有2个过孔、是否可以理解为最好不要使用过孔? PCB 目前使用一个8层电路板。 如果有过孔、信号质量是否与过孔层数有关?

    布局文件已发送。 请在有时间的时候看一下。 非常感谢。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    请查看我们的直接消息中的布局审核。

    我没有在1002中尝试不同的 EQ 值,是否需要尝试所有16个 EQ 值? 有点太多了,我需要一些时间来完成 I

    我将从最低 EQ 设置(5.5dB)开始、 每 2种设置测量一次眼图。 在您看到 具有最佳性能的区域后、您可以尝试更精确的设置。

    PCB 板中的 USB 链路只有2个过孔,是否可以理解为最好不要有过孔? PCB 目前使用一个8层电路板。 如果有过孔、信号质量是否与过孔层数有关?

    最好使用较少的过孔 、因为 过孔会使信号路径弯曲、可能导致布线中出现信号反射。 对于10G 信号、两个过孔应该是可以的。  在信号路径上使用三个或更多个过孔时、这就会成为问题所在。

    当前电容器大小为0402,我们将修改它为0201以用于下一个版本的 PCB。

    好主意。 当您使用大于信号布线的电容器时、它 会在信号中产生反射。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    关于 USB 只有一侧可以正常工作的问题、我仔细观察了英特尔开发板的布局文件、发现 USB 一侧的差分总线通过两个过孔、另一侧通过四个过孔、 这将导致插入损耗、这可能是正插入和负插入之间不一致的来源。 当我将 EQ 设置设为11时、只有英特尔开发板的一侧可以工作的现象通常消失了。 现在 USB 的两侧都可以正常工作、 EQ 值调整有效。

    通过您发送给我的布局审核文件、我发现该公司的 PCB 在差分高速布线中存在许多问题。 我们将根据您的建议在下一版本中进行修改。 感谢您在此期间的答复。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我仍然有一些 PCB 布线问题、是否需要为类似的 PCB 问题打开一个开机自检? 因为我注意到我提出的问题偏离了标题。

      差分总线哪种合适的布线宽度和布线间距设计?
    TUSB1002A 文档是指迹线宽度为4mil、迹线间距未找到、并且与其他高速差分总线的距离是迹线宽度的3倍;
    HD3SS3220文档参考迹线宽度为6mil、迹线间距为8mil、与其他高速差分总线的距离为迹线宽度的5倍;
    布线 宽度越小、布线间距越小、传输过程中差分信号的信号衰减和失真是否会越小?  如果是、我将使用4mil 作为迹线 宽度和迹线 间距、只有当迹线 宽度或迹线间距低于4mil 时、生产成本才会显著增加。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    我仍然有一些 PCB 布线问题,是否需要为类似的 PCB 问题打开一个帖子? 因为我注意到我提出的问题偏离了标题。

    可以在该主题中提出与您的问题相关的任何问题。 如果您创建了一个新主题、请链接该主题以获取有关设计的上下文。

    布线 宽度越小,布线间距越小,传输过程中差分信号的信号衰减和失真是否会越小?

    它实际上与此相反。 较小的布线宽度会增加 插入损耗、因为信号通过的横截面面积较小。  布线宽度和间距会 影响高速对的差分阻抗。  对于 USB3信号、 您需要以90欧姆差分阻抗为目标。

    此致!

    谢恩