This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:在分流器类型配置中的 COM 引脚连接位置

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323822/ucc27714-where-to-connect-com-pin-for-shunt-type-configuration

器件型号:UCC27714

您好、TI 团队、
COM 连接是否正确或 TI 是否提出任何建议?
如下面的附加原理图所示、我们在 PGND (电源接地)和低侧 MOSFET 源之间使用 Rshunt (分流电阻)。

1)想知道连接 COM 引脚的位置? 它应该是直接源引脚更低的 MOSFET (如下面随附的原理图中所示)、还是应直接连接 PGND。

2)另请分享您对肖特基二极管(D11、D12、D13、D19)位置的评论和其他对此的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您提出有关 UCC27714的问题。

    1. COM 引脚也应连接到 PGND。 这是因为检测电阻可能具有会违反栅极驱动器 IC 规格的高振铃和峰值电压。  

    2.所有添加的二极管(D11、D12、D13、D19)在该配置下均可接受、并且可用于钳制正负过冲。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、
    感谢您对此的答复。
    a) 如您所说、COM 引脚也应该连接到 PGND、但如果我们连接该 COM 引脚 SL 和 PGND、则 SL 引脚会有效地成为 PGND 以及电流将如何从检测电阻中流出。
    您能否分享图表草稿以便更清楚地说明 如何在中将 COM 和 SL 引脚连接到 PGND。

    b)重要说明 :考虑到以上情况,在测试过程中,有5-6qty UCC 驱动器 IC 被损坏。 我们移除了那些损坏的 UCC IC 并在 VSS (3 NO )引脚的所有引脚之间测量出了欧姆值。 请参阅以下所附的欧姆测量图。


    1)观察结果是、与原始正在工作的 UCC IC 相比、相对于 VSS 的引脚11显示为较低的欧姆
    2) 2)引脚5和6与原始工作 UCC IC 相比显示为较低的欧姆值

    注意:我们的系统工作电压为
    输入电压:27至33V
    VOUT:30V
    IOUT:< 20A
    电路中存在所有二极管(D11、D12、D13、D19)、但 UCC IC 仍损坏。
    请指出上述原理图的问题。


    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您最初开机自检时的原理图是否在没有将 COM 和 VSS (PGND)连接在一起的情况下出现了这些故障?

    如果是、VSS COM 绝对最大额定值为-7V 最小值和6V 最大值、如果没有连接这些值、可能会超出该范围。 如果将这些单独进行处理、则可能会违反该规范并损坏器件。 简化版原理图的数据表中提供了这些电路连接在一起的示例。

    COM 用于低侧驱动器输出回路、因此需要连接到 PGND 作为 LO 基准、以驱动低侧 FET。

    您对 IC 引脚到 VSS 的测量对于查看可能存在潜在损坏的地方很有用、但 VSS 是逻辑接地、COM 是输出接地、因此这次测量的引脚基准、尤其是输出侧的引脚基准应该是 COM。

    引脚11 (HS)损坏可能是由于 HS 开关节点上的负电压瞬变所致。 请在驱动程序中相对于 COM 测量此值、以验证是否未违反此规范。 此引脚上的建议最小值为-8V、但有关负 HS 的更多信息、请参阅第7.4.5节"负 HS 电压条件下的工作"。

    另外、您能否详细说明在 Vs 单元1、2和3下 U5失败的情况?

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您在以上几点上的澄清。  
    基于以上详细信息、我们已根据以下更改列表修改了原理图
    1) 1) COM 引脚连接到 VSS (PGND)
    2) 2)在 HS (11引脚)引脚上添加了肖特基二极管、以避免负电压。

    重要说明: 如您所知、我们在 低侧 MOSFET 和 PGND 之间使用电流检测电阻器、如原理图所示。
    考虑到这一点、根据上述建议、COM 引脚直接连接到 PGND。 我希望这就是你要在上面说的。

    请求您可以确认此修改是否正确或有任何建议吗?

    谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    这是正确的修改、但我建议进行一项更改。 您需要配置一个与刚刚添加的 HS 肖特基二极管串联的电阻器、因为现在该电阻器与低侧 FET 的体二极管和电流感应电阻器的串联组合并联。 在这里、值为10欧姆或更低的电阻器就足够了、并且允许您根据系统的行为来调节该值更大或更大。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 William 的支持和建议。
    是的、我们添加了串联电阻(如下图所示)、以便进行测试并返回给您。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shankar、

    您能否对此进行测试? 这种情况的当前状态是什么?

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shankar、

    我将在假设问题已得到解决的情况下、在此时结束此话题。

    如果此问题尚未解决、请重新打开此主题并更新当前状态、以便我可以帮助解决此问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔