This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:化学 ID 失配

Guru**** 2528010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331770/bq27z561-r2-chemical-id-mismatch

器件型号:BQ27Z561-R2

您好、TI 团队:

您好、TI 团队:

   我目前正在进行电量监测计学习周期。 在化学 ID 流程中、我们获取了 TI 提供的化学 ID。 化学 ID 为3607。 但化学 ID 与我们的电池不匹配。 我们正在使用420 mA 锂离子聚合物电池。 我提供了电池数据表和化学 ID 日志文件。 请验证文件并提供给我 input.e2e.ti.com/.../6170.GPCPackaged.zipe2e.ti.com/.../6170.battery-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R·海伊

    我查看了您发送的文件、发现了许多问题。 首先、我没有看到实现了恒压充电。 充电后、电池进入 不应发生的短暂放电期。 最后、在测试的放电部分、电流从-52 mA 脉冲到8 mA。 放电应采用恒流放电。 请解决这些问题、然后重新执行测试。

    此致、
    尼克·理查兹