This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610无法充电问题

Guru**** 2512715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328809/bq24610-bq24610-can-not-charge-issue

器件型号:BQ24610

您好

该客户设计采用 BQ24610、即 EVM Gerber 制作的 PCBA、在官方网站上使用。 在 测试过程中、我们发现 HIDRV 和 LODRV 都有波形、但电池无法充电。

附上了原理图

CH2:Q3栅极

CH3:Q4栅极

CH4:不适用 

请帮助检查它。
谢谢
星形


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    输入电压/电流是多少?

    电池电压是多少?

    STAT1和 STAT2的状态是什么?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为16V-21V、无电流、因为不会进行充电过程。

    电池电压为7.6V、这是两节电池的完全充电电压为8.4V

    STAT1开启、STAT2关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您是否对原始原理图或光绘文件进行了任何更改?

    您能否捕获 PH/TP8的波形?

    SRN/SRP 上的电压是多少?

    您是否有系统负载?

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 R25更改为300k、6.8uH 为速率2.2A、所有其他元件与建议的 BOM 相同。
    没有系统负载。

    波形如下所示、  

    CH1:PH

    通道2:SRP

    通道3:SRN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我正在研究这个问题、在我收集更多信息后、我会向您提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您是否可以尝试  向电池输出添加直流负载(2.2A CC 模式)(移除电池)并重新捕获 PH 波形。

    此致、

    Christian。