This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何解封或恢复出厂设置器件。

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317990/bq28z610-how-to-unseal-or-factory-reset-device

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ40Z50

大家好!

我有 PCBA 使用  BQ28Z610DRZR。

我已通过 EV2400与此 PCBA 连接并进行通信、我可以对寄存器进行读取、写入、并对.srec 文件进行编程。

我尝试密封装置(默认)、但当我尝试解封时、它似乎不起作用。

当我按下"解封"时显示 Enter Key: 36720414,我点击确定,但似乎不能解封与这种情况。

那么、如何解封、或者在单击 SEAL 时默认密钥是什么?

是否可以使用任何方法来解封和恢复出厂设置  BQ28Z610DRZR。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    这是默认的解封密钥(36720414)、在 BQStudio 中解封时请确保禁用自动刷新、这是 Registers 页面左上角的绿色横幅。 如果发送其他命令、则可能会导致解封失败。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt。

    感谢您的答复。

    我已经尝试过您提到的方法。 但它仍然可以密封且不能解封。

    对于这种情况、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    如果未更改密钥、只要没有其他通信、此操作就应该可以正常工作。 似乎密钥已更改、如果是这种情况、您将无法解封器件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt。

    感谢您的支持。

    我尝试了另一个 PCBA,它可以密封和开封为您的公会。

    我还有一个问题。

    如果在将.srec 文件编程到 bq28z610R1的过程中出现问题(例如断开电源或断开 I2C 电缆)。 它是可以制作 BQ28z610R1芯片、还是无法再次通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    这取决于 SREC 在什么点被中断、它可能导致器件处于不可恢复的状态。 通常、如果更新失败、监测计应保持 ROM 模式、因此您可以从头重新尝试、并在失败后成功上传。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt。

    感谢您的答复。

    我 已经过了很长的 TET 假期,这就是为什么我给出了较晚的回应。

    我们工厂有一个大问题、即:当我们对.srec 文件进行编程失败时、我们无法对其进行重新编程、也无法与其进行通信。

    如果我们有.srec 文件、那么我们是否有任何方法可以检查电量监测计是否处于 ROM 模式? 如何解决工厂的这一问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    您如何将 SREC 编程到电量监测计? 您是否使用 EV2400或其他器件将 SREC 上传到监测计?

    您应该能够通过读取地址0x0D 检查器件是否处于 ROM 模式、如果返回的数据很小(小于0x5000)、则很可能处于 FW 模式、如果较大、则处于 ROM 模式。 如前所述、如果电量监测计仍处于 ROM 模式并且上传失败、则应重试上传过程才能恢复。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt。

    感谢您的答复。

    我们通过 EV2400对 SREC 文件进行编程。

    我刚刚尝试了你的公会和数据我读为0x0D = 00 01 00 00 (我读4字节)。

    这意味着器件处于固件模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    是的、器件处于固件模式、如果器件处于 ROM 模式、则不会自动检测到该电量监测计、也不会在仪表板上显示任何有关电量监测计的信息。

    这个代码是否来自发生故障的单元? 我的理解是、故障单元无法通信、但似乎是这个单元正在正常通信。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wyatt。

    很抱歉我迟到了回复。

    该智能手机来自良好单元。

    关于故障单元、我们无法与 bq28z610R1通信。 我们使用 EV2400和 BQ Studio 进行通信。

    正如我所知:

    - bq28z610R1:在房间模式中。 它不能自动检测仪表板(BQ Studio)上显示任何有关测量仪表的信息,但我们可以与 bq28z610R1通信并加载。 SREC 文件。

    - bq28z610R1:在 RAM 模式下。 它可以自动检测仪表板(BQ Studio)上的任何有关电量监测计的信息或显示该电量监测计的任何信息。 可以通信和更新。 SREC 文件、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    是的、这是正确的、在 ROM 模式下、您将能够使用 BQStudio 重新上传 SREC。 您还应该能够通过打开 BQ40z50 BQZ 文件等 SMBus 器件验证其处于 ROM 模式、 然后、将通信端口从 I2C 切换到 SMBus、并使用高级通信选项卡执行读取字0x0D、如果您看到响应~0x9000、则它处于 ROM 模式。

    如果电量监测计处于固件模式、则使用 I2C 端口、BQStudio 应自动检测电量监测计并为您启动所有操作。

    此致、

    怀亚特·凯勒