This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1933:REF1933

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: REF1933, REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331680/ref1933-ref1933

器件型号:REF1933
主题中讨论的其他器件: REF2033

您好!

   REF1933的 Vbais 可以给 两个 Opas Vbais。

 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题是 下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jijxia:

    我希望 REF2033在此电路中正常工作。 我建议使用 REF2033、因为它比 REF1933要新。 始终确保 Vbias 引脚上的输出电流保持在±20 mA 范围内、如数据表中所述。

    谢谢。

    杰克逊