This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在寻找灵敏度非常高的可调光 PWM LED 驱动器。 就本例而言、我的 LED 使用24V 工作电压、我希望通过 0.1%至100%的可调光范围对其进行控制。
这就是为什么我要问的、"哪款 TI 主导的驱动器适合我?
此致
您能否提供有关该应用的更多信息?
例如、调光模式、调光精度、输出电流、 LED 规格。 是否需要 Q 级。 接口...
请回答小光的问题、以便我们为您推荐合适的器件。 您需要提供输入电压(最小值、典型值、最大值)、ILED (最小值、典型值最大值)、 LED 的典型特性(数据表会很好)以便我们能够确定 VLED 范围(最小值、典型值最大值)。 4个 LED 是串联的吗? 您是否在进行 PWM 调光、如果是、PWM 频率是多少? 您为我们提供了占空比范围、这样很好。 您是否在进行并联 FET 调光? 您是否具有所需的开关频率? 想要可编程器件还是模拟解决方案? 是否需要汽车级? (假设是、或者您不会使用此论坛。 在您向 Xiaoguang 提供该信息后、我们可以推荐器件。
-fhoude
尊敬的 Fhoude 和 Xiaoguang:
首先、我想问 Fhoude、为什么会这样说? 我不喜欢你和我说话,你在边境,像一个粗鲁的一面。 为此、我向大家表示热烈欢迎。
你好 Oben , 很抱歉,你把我的回复解释为边境线粗鲁,这不是我们想要的。 我直接回答了需要回答的问题、以便我们能够高效地为您提供答案。 我们的 E2E 论坛设计为可搜索答案、如果您在论坛上放置了一组主题帖、会使其他客户更难以搜索论坛、也使其更难以跟踪。 我一直在努力提高效率、并让您知道只需要一个线程。
其次,如果我需要再次回答这个问题"为什么你要从我这里而不是孝光。 我在这个论坛上谈论了很多人、但你们最不感兴趣、这就是为什么我打开了很多新问题。
我们的目标是在24小时内回复所有帖子、或者至少在24小时内回复。 我看了看你以前的帖子,我只看到最近的帖子,我没有看到我们没有回答。 因此、您对我们的评论并不会让我感到困惑。 遗憾的是、我们的团队成员分布在世界各地、这一事实出现延迟。 我们会尽最大努力帮助您。 也许我也不理解你的评论。
总而言之、您的问题答案;很遗憾、我无法分享 LED 数据表、但电路和 LED 的输入电压是相同的24V、我的 LED 输出的最大 I 为3.75A、我的最大 W 为90W。 是的、这属于汽车和 ındustrıel 级。 我想看两个 solutıon 我是说可编程器件和模拟解决方案。
您似乎拥有可为输入电压生成24V 的某种电源、对吗? 我对 LED 有点困惑、我认为您的配置如下:
一般来说、输出电压是输出电流的函数(我们的驱动器会创建恒定电流(CC)源)乘以二极管的 Vf 和串联的二极管数量。 二极管的 Vf 可能因很多原因、颜色、类型、尺寸、通过这些器件的电流等而存在很大差异、我们知道这一点很重要、因为根据您指定的电流量、我们可能需要一个降压 LED 驱动器。 3.75A 是相当大的、功率损耗将很高、散热将是一个主要问题。 我相信、您希望两个串联二极管的灯串之间平均共享电流。 如果二极管不匹配、则这可能不成立、但结果应该非常接近。
如果您无法分享 LED 的数据表、那么您能否告诉我们二极管在您期望通过的电流下的 Vf (正向电压)。 如果精确地共享电流、那么我想知道1.875A 的 Vf。 VLED 在1.875A 时为2xVf。 这对于我们建议使用的降压转换器而言非常重要。 下面是我讨论的 Vf vs If 曲线示例。 每个 LED 或二极管数据表都将包含类似这样的内容。
如果您不想在公共论坛上共享这些信息、我们可以离线或让您当地的 FAE (现场应用工程师)在非公开的单独内部论坛上提交您的问题。
对于我的 PWM 频率、可以高达400Kz -1MHz。 是的、它可能是并联 FET 调光、或者无关紧要。 和 My LED 串行和 Pararel。 2x2。
我想您会将 LED 驱动器的开关频率与 PWM 频率混为一谈。 PWM 调光频率通常为30Hz 至2-4kHz。 我从未见过400kHz -1MHz 的 PWM 频率、 但它可能存在、但这些器件不适合该频率。 我们需要进一步澄清。 如果您愿意、我们可以通过 WebEx 会议讨论这个问题。 我们有很多器件或许能够做到这一点、但为了缩小选择范围、我们需要更多信息。 设计 LED 驱动器并非易事、我希望能够提前获取尽可能多的信息、以便我们更有可能为您提供一个第一次生效的解决方案。
最后、我正在等待快速响应。
此致
您好、Oben:
此处提供了有关如何驱动 LED 的常规培训链接。 它涵盖了各种各样的信息、最好学习与驱动 LED 相关的常用术语。
https://www.ti.com/video/series/led-driver-basics.html
此外、我还想了解有关您终端设备的更多信息、以便了解如何使用 LED 驱动器。 如果这是专有的,那么你可以私下给我发消息。
-fhoude
尊敬的 Fhoude:
谢谢大家的参与。
此致
您好、Oben:
请告诉我您在澄清我们有关设计规格的问题时发现了什么、以便我们为您提供元件选择指导并帮助您提出设计建议。
-弗朗西斯·豪德