This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:电力输送效率-请求数据/阐释

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10979, LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330955/lm25119-power-delivery-efficiency---request-for-data-clarifications

器件型号:LM25119
主题中讨论的其他器件:PMP10979

您好!

我正在寻找一款具有以下参数的极高效率 DC-DC 降压转换器进行新设计:

VIN = 12V 或24V

输出电压= 2.4V、nom

I、OUT、标称值=25A

I、OUT、max=40A

在搜索 TI 器件时、我注意到 LM25119有一个参考设计 PMP10979、其效率标称为98%(取决于条件、请参阅下表(摘自 PMP10979测试结果):

https://www.ti.com/tool/PMP10979?keyMatch=&tisearch=tidesigns-power&keyMatch=pmp10979&tisearch=Search-EN-Everything#overview

但是、当我使用 Webench 进行设计时、该工具告诉我预计最大效率为92.4%(如上所述、我使用了自己的设计要求)。

下面是一些问题:

(1)为什么这些测试结果与 Webench 之间存在效率差异?

(2) LM25119是否有更多可用数据、例如单个器件的效率图(我认为 PMP10979是两个器件的四相加两个器件设计、而不是两相1器件设计)?

(3)是否有更高效且更适合我的设计的不同 VR?

谢谢。

汤姆

e2e.ti.com/.../WBDesign_2D00_LM25119_2D00_12Vin_2D00_2p4Vout_2D00_40A_2D00_92p4Eff.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了我在 LM25119数据表中找到的效率图。 我不知道这是否是交错的...? 并且最大负载电流仅为8A。

    而且、参考设计还存在差异。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    效率取决于电路参数。 要比较结果、请执行以下操作:

    应使用相同功率的 FET

    相同的电感器

    3 -相同的感应电阻

    4-相同的开关频率

    5-相同的输出电压

    6-相同的负载电流

    6相同的输入和输出电容

    7-相同的输入电压

    控制器功率损耗为电源电压乘以静态电流:VCC * ICC。 所有其他损耗取决于上述参数。

    此致