This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:有关充电器解决方案的问题。

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331697/bq24610-questions-about-charger-solution

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好

我的客户公司要求我提供一个可以实现以下规格的解决方案。

-spec-

输入:直流24V

充电器电压:~28V

充电器电流:最大8A

电池:24V 铅酸电池(两节12V 电池用于车辆串联)

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    Unknown 说:
    我的客户公司问我一个可以实施以下规范的解决方案。

    我推荐 BQ24650。 它可支持高达33V 的输入电压、10A 充电电流、26V 电池电压和铅酸电池。

    以下是指向 BQ24650主页的链接: BQ24650主页

    以下是所有电池充电器的链接: 电池充电器 IC

    下面是使用此设备为铅酸蓄电池充电的链接:为铅酸蓄电池充电

    此致、

    Christian。