This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:需要跨导误差放大器规格

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS54519, TPS54540, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330558/tps54519-need-the-transconductance-error-amplifier-specification

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TPS54540TPS62867、TPS62870

你好
要使用 SIMPLIS 对 TPS54519进行正确建模、我需要知道跨导放大器的规格。  

在数据表中、仅指定了 gmea、但缺少 AOL 和 BW。 例如、在 TPS54540中、这些信息是可用的。

要正确估算 Ro、Co (并在如下所示的小信号模型中使用它)、我需要这些信息。

如果我读取平均 PSPICE 模型、我发现 Co=10pF 220μm、Ro=2.2Meg、但 gmea 似乎与250μm 的典型值不同。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPICE 模型中的值看起来合理、我将尝试确认是否适合该较旧的器件。

    您是否已检查 较新版本的 TPS62867是否适合您的应用?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    TPS54519是我们产品中的高流道 PN、因此它是我们的首选。 据 Silicon Expert 所说、EOL 计划将超过10年。 也许您可以更好地估算它的寿命。 ?
    TPS62867让我们无需使用 补偿来 处理 FC 和 PM (我们 在负载瞬态期间有非常严格的过冲/下冲要求。 Webench 对该器件的交流响应完全视而不见。 这对我们来说不是一个好选择。

    回到 TPS54519、如果您可以确认我 AOL 和 BW、请执行以下操作?
    此外、我发现 Webench 不能正确地仿真 III 型补偿。 对于句子、如果您移除前馈电容器(Cff、) Fc 和 Pm 将保持不变!!

    感谢您的支持
    此致
    利昂内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    感谢您的讲解。  您可以使用模型中的10pF 和2.2Mohm 值。

    TPS62867的 DCS-Control (恒定导通时间类型)应具有比电流模式系统更好的瞬态响应。  但是、正如您所说的、您无法调整补偿。

    如果瞬态响应对于您的应用至关重要、我推荐 TPS62870。  它使用外部补偿并具有极快的瞬态响应、例如恒定导通时间。  如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    我们更喜欢继续使用 TPS54519表格、因为我们在表格上有大量的信息、除非您确认 EOL 为< 10年。
    感谢 param 模型确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、目前 TPS54519应该在一段时间内处于激活状态。  TPS62867和 TPS62870是采用较新工艺的较新器件、工作时间更长(可能超过20年、而不是超过10年)。

    另请参阅 TI 的生命周期摘要: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    克里斯