This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22915:UBM 尺寸

Guru**** 1137450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103, TPS22915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331186/tps22915-ubm-size

器件型号:TPS22915
主题中讨论的其他器件:TMP103

您好!

我需要知道组件 TPS22915BYFPR 的 UBM 大小、因为我在数据表中找不到它。

我附加了一个图像、以阐明我的意思。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannluca:

    欢迎使用 e2e! 请参阅 此帖子、您能否从此处的资源中得出所需的信息?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我阅读了您建议的帖子。 我认为 TMP103的封装与 TPS22915相同。 对于 TPS22915、我是否也可以假设 UBM 尺寸= 0.21mm? 感谢您的确认。

    詹卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannluca:

    是的、封装相似-我认为您可以假设 UBM 尺寸= 0.21mm。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Patrick。