This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:外部 R 和 C

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331359/lm5113-external-r-and-c

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205

您好!

在 LM5113数据表中、外部 R 和 C 如图 16 ("特性说明")。 我不清楚 R 和 C 是必须在外部进行调整、还是包含在器件中、图中仅打算解释信号平滑处理。 因此、R (1k)和 C (22p)是否应在外部进行调整?

我们感谢每一个答案。

此致

黑尔穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmut:

    感谢您关注 LM5113。 是否考虑过较新版本的 LMG1205? LMG1205是 LM5113的引脚对引脚替代产品、沿用了 LM5113的设计、并包含可提供更可靠解决方案的增强功能。  

    关于图16、所看到的低通滤波器旨在用作输入的外部滤波器。  

    此致、

    资浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    非常感谢您的回答! 遗憾的是、我们在实验室中难以组装(焊接) LMG1205。 LM5113采用 WSON 封装、而 LMG1205仅在我描述正确时才可提供 BGA 封装。

    对于 LM5113的数据表还有一个问题:对于外部滤波器、1k Ω 和22 pF。 它不应该是2.2 pF 吗? 1k Ohm*22 pF 给出22ns,看起来很长。 (数据表旨在避免短于3ns 的脉冲。)

    此致

    黑尔穆特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmut:

    是的、这两款器件采用不同的封装。 对疏忽道歉!  

    可以更正、因为外部滤波器的时间常数比我们试图避免的脉冲大得多、但是该滤波器 也可以消除可能影响进入输入的信号的任何高频噪声。 如果您需要发送短于此低通滤波器的时间常数的脉冲、您可以调整组件的值、也可以使用图17中所示的滤波器。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    谢谢。

    资浩