请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4010-SEP 大家好、我正在使用此稳压器 为微控制器(Microchip SAMRH71)提供电源轨(3.3V 和1.8V) 但是、我在 SEE 报告中注意到、有一个与软启动电路关联的单粒子瞬变、它会关闭输出、然后通过内部6ms 软启动进行开启。 这将为 uC 循环供电、这对于我的应用来说是不可接受的。 是否有可能的权变措施可解决此问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在使用此稳压器 为微控制器(Microchip SAMRH71)提供电源轨(3.3V 和1.8V) 但是、我在 SEE 报告中注意到、有一个与软启动电路关联的单粒子瞬变、它会关闭输出、然后通过内部6ms 软启动进行开启。 这将为 uC 循环供电、这对于我的应用来说是不可接受的。 是否有可能的权变措施可解决此问题?
谢谢!