This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:如何使用 IDP 进行 I2C 读取扩展。 SAA 接口

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329971/ucd90120-how-to-do-i2c-read-extended-with-tidp-saa-interface

器件型号:UCD90120
主题中讨论的其他器件:FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

大家好、

下面是来自我的客户 JND 技术的一个问题:

他们希望实现扩展如下所示 I2C 读取功能的软件的第二次开发、但他们不知道应该调用 IDP 中的哪些函数接口来使用此功能。 在 TIDP.SAA 的官方文档中没有此功能的示例。  

您能帮助提供有关如何使用 随 TIDP.SAA 扩展的 I2C 读取的支持吗?

谢谢。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  

    我们的团队正在对此进行研究、我们会尽快与您联系、  

    谢谢。  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhanya Prem:

    是否有任何反馈?

    谢谢。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    UCD9XXX 不支持 I2C 扩展命令。 从屏幕截图上可以看出、您使用的是 属于 HVC 的"Fusion Digital Power Studio"(www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO)。  

    我们在这里关闭该主题。 请重新打开 FUSION_USB_ADAPTER_API :如何使用 IDP 进行 I2C 读取扩展。 SAA 接口 票据、并将 Fusion-Digital-Power-Studio 作为产品推出。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)