This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:适用于隔离式 LED 驱动器应用

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331639/lm3481-for-isolated-led-driver-application

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好!

 LM3481是否可以用于以下 LED 设计? 它似乎无法 固定输出电流?  

直流/直流 LED 恒定电流防水隔离电源200W 规格:

输入电压范围:DC24V (18-28V)

输入电流:8.34A @24V LED 输出

电压范围:DC48~56V;(典型值:51.8V、18个串联 LED)

灯总功率:200W

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们产品系列中的所有隔离型反激式器件均为电压控制器、无电流控制器。
    不过、应该可以使用额外的检测电路限制输出电流并将此信号馈送到 COMP 或 FB。 (我在隔离式拓扑中还没有这方面的参考设计)

    就 LM3481本身而言、我建议改用 LM5155、因为这款器件更新、具有更好的供货能力和更好的价格。

    此致、
    尼克拉斯