This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:原理图和组件选择审核

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331607/tps92380-schematic-and-omponent-selection-review

器件型号:TPS92380

大家好、E2E 团队:

方框图 如下所示:

面板的背光特性如下:

这里是我的设计值计算和原理图。

e2e.ti.com/.../Calculation-for-TPS-92380-Parameters-Design.xlsx

我对电感器的选择是  GOTREND、GSDRK125P-330M

我选择的二极管是 ROHM、RB088LAM-60TF (TI 数据表:建议在 VR = 0.1V 时使用< 500 pF 的结电容肖特基二极管)

请帮我回顾一下。  

如果您能提供任何反馈、我将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    原理图看起来很好。 只有一项建议、将 LDO 电容器也连接到电源地、建议连接到 FSET 和 ISET 等另一个接地。

    Br

    帕特里克