This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:耦合电感器的使用、一般问题

Guru**** 2797375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331429/lm2611-use-of-coupled-inductors-general-questions

器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457

我需要一个典型值为-3.81.1A、最大值为0.15A 的稳压器。  它将为射频电路供电、因此应尽量保持安静。

我更像是一名数字设计师、因此我非常喜欢使用切换台。  我使用 LM2611 Cuk 转换器、因为我了解到 Cuk 拓扑本身产生的噪声更小。  我不关心组件成本、但只关心电路板空间。

 以下是到目前为止我的设计。

 我尽了最大努力使用方程来确定组件值。  数据表上的一些注释–弄清楚 D 是占空比需要一段时间、而 Ts 是1.4MHz 的周期。

 问题: (前三个是最重要的、但我希望您也可以回答其余的问题。)

  1.  我的值看起来如何?  有什么建议吗?
  2.  我读到过使用耦合电感器可以进一步降低噪声、但数据表并未提及如何包含耦合电感器。  我能简单地使用一个10uH 耦合电感器吗、其他一切都像我使用两个22uf 电容器一样正常工作(我知道10uf 不是½ μ F 的22uf)
  3. 是否可以进行仿真、以便确保电流纹波约为40%?  我尝试下载仿真工具、但没有成功、我似乎读取到仿真工具不支持此特定器件。
  4.  在什么条件下、为 L1和 L2使用不同的值是有利的?
  5.  对于输入电容器、只要您在 IC 旁边使用一个较小的电容器(低电感)、电容器的值通常越大越好?   
  6.  通过公式9来确定输出电容、我得到了44uf。  这是电容越大、ESR 越低是否越好?  
  7.  几英尺的电源线之后会有一些大容量电容。  我是否必须考虑到这一点?
  8.  一般而言、电感器值是由 Vin 与 Vout 决定的、只需选择具有足够饱和电流的电感器即可?   
  9.  我没有看到任何关于 Ccuk 值的指导。  这些示例使用1uf 或2.2uf。  什么影响 Ccuk 的值?

 感谢您提供的任何帮助或见解。   此外、如果有区别、所有较小的电容器都是0603

 谢谢。

  瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为、开始使用 TIDA-01457可能会更容易。

    通常、您可以使用降压转换器进行正负转换。

    此致、

    冯志