This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:有关选择电感器的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329017/lm51551-q1-question-about-choosing-inductor

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM51551

您好专家

我看过该应用手册 《耦合电感器 SEPIC 功率级的基本计算》。 我有两个问题。

Q1:如何选择 D 值? DMAX 或 DMIN?

Q2:如果使用 耦合电感器、如何了解 SEPIC 中 L 的含义? 初级侧电感器值等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家  

    我使用 LM51551快速计算工具和 AN-1484应用手册来计算相同的参数 L、但得到不同的 L 值。

    根据 快速计算工具、L 值为6.4uH。 根据 AN-1484、L 值为3.2uH (不是同一个磁芯电感)

    您有哪些宝贵意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    Q1:此设计应在所有运行条件下稳定运行、因此如果公式未指定最小值或最大值、我建议使用最小值和最大值进行计算、并采用更高的(L)值。
    电感定义了负载值、器件从 DCM 切换到 CCM 运行模式时的负载值以及总纹波电流。 由于这两个参数可以根据应用要求指定、因此公式具有不同的默认参数。 (例如、如果您增大"期望的电流纹波比"、计算器中对 L 的建议将会降低)

    Q2:通常、计算初级侧电感。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Niklas

    感谢您的答复。

    其他问题。

    Q1:在我们的快速计算工具中、快速 计算 工具是否使用相同的磁芯来计算 L 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    SEPIC 快速入门计算器用于 CCM 操作的值为:

    (VIN_nom^2)/(2*ILrip*IOUT*FSW*(VIN_nom+VIN)) VOUT

    我假设计算结果的差异来自于使用标称输入电压的计算器。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas  

    您能否告诉我 LM51551 SEPIC 快速计算 Excel 工具的密码、以便查看计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    很遗憾、我们不能分享快速入门计算器密码本身、甚至不能在内部分享。
    如果有任何您感兴趣的特定计算、请告诉我、我将深入了解其背后的公式。

    一般而言、大多数计算应与数据表和应用手册公式直接匹配。

    此致、
    尼克拉斯