This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:效率和设计注意事项

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331460/tps61178-efficiency-and-design-consideration

器件型号:TPS61178

大家好、

当 Vin=3V,Vout=20V,Iout=0.3~0.5A 时、您可以帮助检查效率吗?

对于输入和输出电压间隙较大的此类 IC、有什么设计注意事项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我们得到3Vin 和16Vout 的效率、在0.3A 到0.5A 时效率约为90%、

    对于20Vout、该值应稍低一些。

    对于输入和输出之间如此大的间隙、请考虑内部开关的最小 TON 和时间、

    当达到限值时、器件可能无法运行。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fergus!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:  

    对于 TON 和 TOFF 问题、如果 I SET f=T=1/1.5=666ns 1.5MHz

    作为设置,D≈87%,TON=666*0.87=580ns;TOFF=666*0.13=86<140ns。 它是否会影响器件运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    这正是我的意思、Toff 小于器件的最短关断时间。

    建议降低频率。

    此致、

    费格斯