This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824 EN 引脚逻辑规格

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927, TPS54824, LM5117, LM5576, TPS543C20A, LM5069, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331662/tps54824-tps54824-en-pin-logic-spec

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: LM5117LM5576TPS543C20ALM5069、LM34927、 TPS62125

团队、

目前我的客户在其电路板上使用 TPS54824、我们对 EN 引脚规格有一些问题。 您能帮忙吗?

关于 TPS54824的 EN 引脚、它们使用该引脚通过与开漏输出逻辑连接来控制器件。

有一个新的应用连接到推挽式输出、而 VDD 是独立的3.3V 电源。

我认为当 TPS54824 VIN 通电(VIN = 12V)时应该可以。

下列条件如何、可以吗?

VIN = 0V (12V 断电)

推挽为 H、输出3.3V


大家知道、在某种芯片内部、可能存在 ESD 保护电路或局部 PN 结、从而使引脚电压被钳位到某个电平、即 VIN 或 VCC。

如果一个低输出阻抗源、像推挽式、被连接到这种类型的引脚上、它将导致一些问题:大电流、下拉 VDD、功能丧失、IC 闩锁等。

因此、请帮助我们检查 TPS54824 EN 引脚的内部电路、  然后回答它是否可以与推挽式输出逻辑连接、尤其是在 VIN 断电且推挽为高逻辑输出时。


对于更多器件、以下列出的这些引脚是否支持上述逻辑类型?

LM5117 (UVLO 引脚)

LM5576 (SD 引脚)

TPS543C20A (EN 引脚)

LM5069 (UVLO 引脚)

LM34927 (UVLO 引脚)

TPS62125 (EN 引脚)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    对于 TPS54824、它可以使用3.3V  推挽电路为 EN 引脚供电。 EN 引脚的电压不能超过6.5V。

    对于 TPS62125、 不能以这种方式使用、因为 EN 引脚的最大电压为 Vin+0.3V。

    其余其他产品不属于我们的产品线、因此您可能需要为这些产品提交另一个主题。 谢谢。

    奥罗拉