This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263:TPS65263

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331094/tps65263-tps65263

器件型号:TPS65263

您好、TI 团队、

我对 TPS65263有疑问、 TPS65263的三个输出电压中有两个不正确。    

输入电压:12V

V8-1: 1V8,但我得到的是1.36V VOUT

VOUT -2:1V2  1.199V,正常

VOUT -3:5V  仅获取2.375V

请帮帮我。 非常感谢。

此致

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jill、您好!

    让我来检查一下、很快就回复给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jill、您好!

    您能否与我分享 LX1和 LX3波形? 谢谢!

    BRS

    卢西亚