This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:IC 加热

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326173/lm5176-ic-heating

器件型号:LM5176

团队成员

我们已经使用 LM5176参考设计测试了电路板、该设计符合以下参数:

输入电压:19至30V
输出电压:25V/1A (续) 和5A (峰值)

测试期间( 输入电压:24.9V、无负载 )我观察到以下几点:

电路板在连接电源后的最初阶段保持良好的调节、并且从电源消耗大约40 -60mA (IC 温度:35deg.C @环境温度为31deg.C)。 但在相同的条件下保持电路板不变几分钟后、IC 开始从电源获取110mA 温度、 并升温至大约50°C (@环境温度为31°C)、并且在输出端失去调节能力。 当一分钟或两分钟后断开并重新连接电源时、IC 会在所述的正常条件下重新启动、但在保持电源连接几分钟后再次开始绘制关于110mA 的图。 我检查了 VCC 引脚、发现最初当电压为40 -60mA 时、VCC 为7.13V、当电压增加到110mA 时、VCC 下降、从3.6V 跃升到5.8V。  

Im 无法理解为什么会发生这种情况。 请仔细查看、并告诉我我可能面临的问题是什么、以及可以解决这一问题的解决方案是什么。  
如果需要、我可以在私聊中分享原理图和 Gerber 文件以供审阅。  

谢谢。此

致、 N·B·亚伯拉罕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    这是您不久前分享过原理图的同一块电路板、还是这块电路板。

    您检查了多少个电路板? -是否都表现出这种行为?

    如果只有一个电路板、请更换 LM5176、并检查其是否仍然显示此问题。

    是否仅在无负载运行时才会出现此行为?

    正常负载下的行为是怎样的?

    当出现错误情况时:

    您仍然看到预期的输出电压吗?

    您是否可以检查 EN/UVLO、SS 和 COMP 引脚? 您在那里有什么信号?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡












     




    ·海 希望您做得好。
    这是您一段时间前共享原理图的同一个板,还是这是另一个
    这是较新的电路板。 我将再次与您分享聊天中的文件。 请检查聊天。
    您检查了多少个电路板? -是否都表现出这种行为? 如果只有一个电路板、请更换 LM5176、并检查其是否仍然显示此问题。 [/报价] 我检查了2个电路板。 我之前在25V/5A 负载下对第一个电路板进行了2分钟电源检查、但一个输出电容器最终短路了、我的分析是、它是由于电路板过度跳动(可能。我可能错了。 但是、我还没有确定导致过热的原因)。 将更换 IC 并检查和告知您。
    是否仅在无负载运行时才会出现此行为? 正常负载下的行为是怎样的? [/报价] 我看到无负载时的这种行为。 我没有对负载进行测试、因为我在空载期间观察到了该问题。
    当出现错误情况时: 您仍然看到预期的输出电压吗? [/报价] 在错误情况下:我将其分为3种情况: 1.降压模式(Vin>Vout):我确实看到了输出端的预期电压(25V±200mV) 2.升压模式(Vin<Vout ):我失去稳压能力,输出下降,在17V 到22V 之间跳跃 3.输入电压约等于输出电压模式:Im 不确定在此是否看到直通或电压调节、但看到了预期输出电压(25V±250mV)
    您能检查 EN/UVLO、SS 和 COMP 引脚吗? 您有哪些信号?
    [/quote]
    [/quote][/quote]
    这些引脚看起来正常、并符合数据表值。 当我的电源电流从40mA 上升到110mA 时、它们不会发生变化。 我观察到的唯一变化是 VCC 电压。[/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您是否可以将引导电容器替换为<=(Vcc Cap / 10) 的值、例如220nF 或100nF。

    将 BIAS 连接到 VIN、VOUT 或 GND (如果未使用) -  不会解决此问题、但最好将其悬空。

    此致、

     斯特凡-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡





    ·海 我会将这些电容更改为100nF、并对您进行更新。 好的。 我在这里使用了 Webench 电路并添加了100nF (C15)电容器。我可以将此焊盘短接。 再说一次、在我执行该操作后、将向您更新。 我的 IC 是否有损坏的可能性? 因为它在空载时消耗如此大的电流、而且 VCC 电压下降了这么多? 但再次,如果这是真的和我的 IC 损坏,我试图理解背后的原因,因为我不希望这继续发生。 对我如何理解这些问题有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    根据您的描述、我认为该器件未损坏。

    然而、特别是在功率级的初始调试期间、器件很容易由于电过应力而损坏、例如由于开关节点上的过冲或下冲。 因此、需要检查具有高分辨率示波器(500MHz 或更高)的所有节点、以确保所有参数都保持在所有所选器件的绝对最大额定值范围内。 由于 PCB 和组件上的寄生效应、通常无法预测这一情况。

    这变得更加关键、输出电流越高或在功率级中传输的电压越高。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请检查您的聊天。 我分享了 Vin=24.9V 并且40mA 和110mA 在输出空载时的 SW1和 SW2节点特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    看起来不错-我没有看到下冲、但是为了确保你应该放大~ 20ns/div 的范围

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我刚刚在负载上再次测试了电路板、并观察到了以下情况:

    它在高达25V/2A 时按预期工作。

    2.当 我针对25V 和3A 电流进行测试时、我观察到在 Vin 约等于 Vout 的阶段、电压下降至23V 左右、然后在 Vin 达到约22V 时重新进入稳压状态。

    3.同样 的测试时我做25V/4A、经过 Vin 约等于 Vout 的相位后、输出稳压完全失去、并一直下降到18V、同时 Vin 减小。 这里的升压模式根本无法正常工作。

    如何解决此问题? 我会立即在聊天中与您分享这方面的测试报告   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您现在做了哪些改变来使其正常工作-现在。

    我假设它在降压/升压模式(Vin ~ Vout)下工作、输出电流较低、输出电流较高时仅输出下降。

    您能否在该运行模式下检查 SS 引脚?

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、
    BIAS 引脚接地、而不是像我之前那样将其连接到电容器。


    我做的唯一改变是这个。

    我假设它在降压升压模式(输入电压~输出电压)下工作,输出电流较低,输出电流较高时仅下降。

    是的、您说得对、输出电流越高、输出电流越低(超过3A、设计中的电流为5A)。 但是、它在降压模式下仍然可以正常工作、并且在 Vin 近似值=Vout 和升压模式下停止调节、如我发送给您的测试报告中所示。

    您能否在此工作模式下检查 SS 引脚?

    至于升压模式期间的 SS 引脚、对于更高的电流、在 Vin 为20V 和4A 时、我观察到了以下情况:





    并且在正常运行(降压模式、Vin= 27.7V 和2A 输出负载)期间、我观察到了以下情况:



    使用150W 电源对 Im 进行了编程。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您能否检查 CS/CSG 电流检测电阻上的电压信号、
    注意:您需要极短的探头连接-尖端和接地筒方法-请参阅:

    直流/直流转换器的常见错误及解决方法...

    ->显示提示和料筒-第28页

    检查峰值电压电平是否低于过流限制。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡



        
     




    ·海 因此我选中了该项、在升压模式下它不会增加大约90mV。 电压差。 我还观察到、当我以更高的电压(27V)打开电源、然后开始将输入电压降低到接近 Vout 并低于 Vout 时、我失去稳压能力、 但是、如果我在输入电压为21V 时开启5A 的负载(即升压模式)、则调节正常工作、直到输入电压为19.7V、然后再次失去调节。 这是我今天观察到的一个奇怪的字符。 我将在私人聊天中分享这段视频、供您参考、 谢谢。此致、 诺尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    您是否已经厌倦了减小感应电阻器并检查这是否改变了行为。

    否则、请执行此操作、以确保不会触发电流限制。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    这确实解决了我的问题。 我的 IL_PEAK 超过设定值。 我将12m Ω 电流检测更改为5m Ω、这 似乎 对我很有效。 如果在测试过程中出现任何其他问题、将会更新。
    感谢您的帮助!  

    此致、
    诺尔