This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:推荐的合适 IC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS56836, TPS62933O, TPS563240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331610/tps563201-recommend-suitable-ic

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS56836TPS62933OTPS563240

BU 专家、您好!

由于 TPS563201是 Eco-mode 器件、因此 我们是否具有 与 TPS563201规范类似的 Out-of-Audio 器件? BTW、FCCM 器件不适合我的客户。 谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    现在、我们只有在 RTM 中具有 Out-of-Audio 功能的 TPS62933O 和 TPS56836。 我认为 TPS62933O 适合您。 此外、客户是否可以接受使用 TPS563201在负载处添加电阻器来避免开关频率低至20kHz?

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我认为 使用 TPS563201、降低 Cout 也可以避免低至20kHz 的开关频率、对吧?  

    此致,

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我认为降低 Cout 可能对这方面没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    我找到具有 OOA 模式的 TPS563240。