This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:使用 TPS259470LRPWR 进行设计

Guru**** 2529900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328148/tps25947-designing-with-tps259470lrpwr

器件型号:TPS25947

团队、您好!
我们正计划将 IC TPS259470LRPWR 用于我们的其中一个应用。
我们与 TI 团队讨论了相同的内容。 链接。

下面是相同的电路。
如果需要进行任何更改、能否请您复查并告诉我。

电流限值设为4A。
ITIMER 设置为2ms
引脚 OVLO 接地。
E/UVLO 引脚将由3.3V MCU 控制


正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    看起来很好。 电流限制看起来为5A、而不是4A。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、
    感谢您的答复。
    您可以查看下面的计算吗?

    5.2. 计算限流电阻值


    ILIM  (A)    = 4A
    RLIM  (Ω Ω) = 3334/4 = 833.5Ω



    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是..it、如果没问题。 我读的8是6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、
    我们的是一个5V 系统、我们的负载是一组 LED。
    我们是否需要以下二极管。


    我们现在使用的二极管是 BAT54WS-7-F 和 CDSOD323-T12SC。
    您可以建议使用适用于5V 系统的二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以移除这些外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、
    感谢您的答复。
    仅当我们具有电感性负载时才需要保护二极管。
    您能否解释一下这些在瞬变期间提供保护的二极管?
    如果我有一个像5V 电机这样的电感负载、如何选择二极管的电压?

    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    需要这些二极管用于以下用途:

    如果您选择使用这些稳压器、则可以将其钳制在21V 以下。  

    此致

    G·库纳尔