This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:LP5813 -数据表中的 DSBGA YBH 信息。

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5812, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330282/lp5813-lp5813---dsbga-ybh-information-in-datasheet

器件型号:LP5813
主题中讨论的其他器件:LP5812

您好!

我正在尝试查找有关 BGA 的信息,数据表中没有信息,也没有信息通过搜索 TI.com 通过: DSBGA YBH 12引脚

您能给我提供封装信息吗?

或者将 Altium 项目与 LP5813AYBH 进行交互、以便我可以导入封装。

谢谢。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 LP5812的间距相同(0.4mm)

    我将从这个假设开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    请参考以下 E2E 链接获取封装信息、谢谢!

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326889/lp5810-ybh-9-package-drawing-please

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回答。

    我感到惊讶的是、数据表中没有关于此封装的信息(偶数间距)。

    我还有一个问题:

    LP5813数据表中写入的寄存器非常详细、但对于 LP5812、写入内容仅是包含基本说明的一页。

    LP5812的驱动程序是否仅适用于 LP5813?

    如果是、如果我写入 LP5813到 LP5812的升压相关寄存器、会出现什么行为?

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外是点电流(DC)模拟设置? 我是说它是模拟电流设置还是 PWM?

    我在电芯上有应用、板上的最大功耗为5mA、在电芯指定的最大电流范围内

    我不希望25 mA 中出现脉冲、这可能会缩短电池寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    很抱歉给您带来不便! 我们的错误遗漏了数据表中的封装。

    对于寄存器是、LP5813和 LP5812共享同一个寄存器、请参阅 LP5813寄存器映射。

    至于升压相关寄存器、您可以将其写入 LP5812。 LP5812不会产生任何影响、因为它没有升压模块。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、还请清除点电流(DC)设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    您能否告诉我您对直流设置有何看法?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是真模拟设置(我保证针对例如1mA 的最大电流)还是基于 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    LP581x 系列具有 PWM 调光和模拟调光功能、因此请根据需要选择调光选项。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的问题、我想理解、点电流是真正的模拟调光还是基于 PWM?

    如果我设置点电流为5%、是真正的最大1mA 输出还是20mA 上的 PWM、占空比为5%?

    我是问的、因为我的电池应用具有电池提供的最大10mA 脉冲额定电流。  

    我倾向于为 LED 设置驱动器以获得真正的最大1mA 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    模拟调光用于设置真正的最大输出、PWM 调光用于根据直流最大电流设置输出的占空比。

    因此、如果您更喜欢使用真正的最大输出、我建议您使用模拟调光。

    BR、Jared